This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1652:更好的解决方案需求

Guru**** 2821795 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930704/opa1652-better-solution-need

器件型号:OPA1652
主题中讨论的其他器件: OPA1678

大家好、

我的客户希望为 OPA1652找到类似或更好的解决方案。 您能为我们提供相应的器件型号吗? 以下是要求。

  1. 工作电压:支持单电源: 4.5V ~ 16V
  2. 封装:8引脚到引脚 VSSOP
  3. 低噪声:≦4.5nV/√Hz @1kHz 和≦3.8nV/√Hz @10kHz
  4. 单价 :≦OPA1652  
  5. 温度: -40°C ~+85°C
  6. 带宽:音频频带20Hz~20kHz
  7. 应用:麦克风 单输入和差动输出增益<1dB (麦克风-38dBV SNR:65dBA,差动输出-31dBV SNR:≧62dBA)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我注意到、您指示的是音频运算放大器的"差分输出"规格。 如果是、根据您列出的所有要求、OPA1678看起来是最合适的:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1678.pdf

    请注意 OPA1678与 OPA1652在其网页上列出的1ku 价格。

    我建议您在内部联系精密放大器营销团队、以获得有关其他可能的 OPA1652替代解决方案的更多想法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程