This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:在 PPC3中加载 SPL 数据时、分频图为空

Guru**** 2537630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913678/tas5825mevm-empty-crossover-graph-when-loading-spl-data-in-ppc3

器件型号:TAS5825MEVM

大家好、

加载 SPL 测量值时、交叉图完全为空。 请参阅屏幕截图。
未显示错误消息。 不处于 SPL 负载、也不处于打开交叉视图的状态。

如果我在加载 SPL 测量值之前打开交叉视图-即使用默认数据-则会显示该图。

我出了什么问题? 在哪里可以找到一些线索?

/星期二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和屏幕截图。 几乎忘记上传了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向我分享您的 SPL 数据文件吗? 我想在我的笔记本电脑上尝试一下。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    当然可以。 请查找随附的。

    Tuee2e.ti.com/.../20200419-_2D00_-near-field-_2D00_-tweeter-2.txte2e.ti.com/.../20200419-_2D00_-near-field-_2D00_-bass-driver.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以重复您描述的问题。

    看起来像两个 SPL 数据文件、低音扬声器数据的频率范围为20Hz-10kHz、高音扬声器数据的频率范围为10kHz-20kHz。

    如果我将这两个数据文件扩展到相同的频率范围(20-20kHz)、则问题消失了...

    那么、我想问题可能来自频率范围的不对齐? 可以试试吗?

    我将与软件团队沟通、了解更多详细信息。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果我看到进一步的问题、会尝试一下并报告。

    /星期二