This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:PurePath Console 3的 TAS2562设置

Guru**** 2549800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925401/tas2562-tas2562-settings-for-purepath-console-3

器件型号:TAS2562

大家好、

你好。

我们的客户正在  将 TAS2562 addon 用于 PurePath Console 3、并发现软件设置和数据表之间存在差异、如下所示:

TAS2562 EVM 主页->器件控制->数据读取->温度:无效转换(始终显示负温度≈-85℃)
2. TAS2562 EVM 主页->器件控制->通道增益->升压电容:显示 uH 而不是 uF
3. TAS2562 EVM 主页->器件控制->通道增益->最大升压电压:范围无效(6 - 10V、而不是6.5 - 12.5)、转换无效
4.TAS2562 EVM 主页->器件控制->通道增益->峰值电流限制:无效范围(最大值为4.46A、而不是4.01)
5. TAS2562 EVM 主页->器件控制->通道增益->放大器级别:无效范围(最大为17.00 dBV、而不是18.00)

请帮助验证这些结果。 谢谢你

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我将与 PPC3软件团队联系以调整设置。 PPC3 GUI 具有默认范围、因此 GUI 和数据表之间可能存在一些细微差异。 感谢您介绍这些差异。 在平均时间内、如果客户想要更改某些器件控制参数、则可以直接通过 EVM 主页->寄存器映射或 通过 EVM 主页中的 I2C 命令->直接 I2C 来更改寄存器。

    例如、要调整最大升压电压、客户可以将寄存器0x34覆盖为0xD 以达到12.5V

    谢谢、

    金高