This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:USB/SPDIF 2立体声对混频器设计

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925382/pcm2912a-usb-spdif-2-stereo-pair-mixer-design

器件型号:PCM2912A

你好!

我正在研发一款简单的2通道立体声混频器产品、该产品需要将 USB 音频与 SPDIF 或 TRRS 连接相结合。 其理念是从两个来源将音频回放到一个耳机、同时仍将麦克风捕捉发送回两个播放设备(一次有效地将耳机连接到两个设备)。

我目前的计划是使用两个单独的 USB 和 SPDIF 编解码器来产生模拟输出、然后使用一个基于简单运算放大器的模拟混频器(当然有音量和音调调节电位器)来混合两个立体声对。 最后、我要将混合音频信号通过基于运算放大器的耳机放大器传递到耳机。

我还想选择性地接受标准 TRRS 连接、而不是 SPDIF。 我想我只需要添加一个开关来绕过 SPDIF 编解码器来适应这种情况。

请查看所附的"simple_topology"图像、了解基本概念。

到目前为止,我想将 PCM2912A 用于 USB 编解码器,以及您的一款可接受 SPDIF 输入的耳机 DAC。

但这是我的第一个问题:我是否可以简化此拓扑? 我是否可以忽略您的任何可将 USB 输入与 SPDIF 输入混合的产品? PCM5906C 似乎可以做到这一点(但我认为不能)?

最后,我还对简单模拟混音器的音频质量有些担心,这让我想到了第二个问题:您是否有任何简单的数字混合解决方案? 也许我可以在将最终输出转换为模拟信号之前使用 USB/SPDIF 转 I2S 编解码器、然后使用数字 I2S 混频器。 我仍在寻找一种相对简单的即插即用解决方案,但如果需要,我可以添加一个微控制器来发出基本 I2C 配置和音调/音量控制命令。

谢谢!

-Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟求和级没有任何问题。 数十年来、专业混合控制台一直使用运算放大器求和。

    如果所有源都已经是数字的、则进行数字混合。 TRRS 是模拟的、因此您必须先将其数字化、然后才能进行数字混合。