This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:关于麦克风连接器

Guru**** 2779815 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907707/tlv320adc5140-about-microphone-connecion

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

您好!

我对 TLV320ADC5140的麦克风连接有疑问。

是否可以将单个麦克风连接到4个 ADC 以实现4通道求和模式?

该系统是否有任何副作用?

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin Hyung、

    是的、将一个麦克风连接到四个输入并使用通道相加将使 ADC 的性能提高6dB。  如果您正在寻找最高性能水平、并且通过通道求和、则可以考虑使用 TLV320ADC6140、其基本非 DRE 性能将为119dB、这对于该领域的产品而言是非常重要的。

    主要的"副作用"是四个通道的输入阻抗将并行显示为麦克风负载。  使用较高的输入阻抗设置将最大程度地减小这些影响。