This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:电压跟随器电路。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930496/lm386-voltage-follower-circuit

器件型号:LM386

大家好、

我可以对 LM386使用 GAIN=1吗?
我认为可以通过电压跟随器实现它。
正确吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo、

    由于内部电阻器为1.35K Ω、因此增益已设置为20dB、最小值为。 因此、即使在电压跟随器配置中进行配置、增益也将保持在20dB。 有关内部增益配置的详细信息,请参阅第9.2.1.2.1节( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf#page=8 )。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.