This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:当配置为 BTL 20W/通道(共40W)时、关断- Tj 低于热关断阈值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914507/tas5751m-shutdown-occurs-when-configured-as-btl-20w-channel-40w-total---tj-is-below-thermal-shutdown-threshold

器件型号:TAS5751M

条件:1kHz 正弦波、为4 Ω 负载提供20W/通道功率、PVDD = 23.5V (2.2A)。  热设计与电动汽车套件参考设计相匹配。  PCB 是4层、底部是连续接地。  在功率放大器的正下方、当关断周期在大约15分钟后开始时、温度为 TB=94°C。  假设热阻与电动汽车套件大致相同(1.7摄氏度/瓦)、则结温约为113C。   

因此、我有两个基于这些条件和分析的问题:

1.如果 Tj 远低于150摄氏度的热关断阈值、那么其他什么机制会导致 TAS5751M 进入关断周期?

2.您能解释一下数据表"输出功率与电源电压间的关系"图5中的图形吗?降低 PVDD 似乎会允许更多的输出功率是正确的、为什么?

3.请提供改进4欧姆负载时20W/通道性能的建议

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.要确认关闭周期中发生了什么、请阅读错误状态寄存器(0x02)。

    2.是的、是的。 PVDD 越高、效率越低、功耗越大。 这些功率耗散将导致器件发热。 这里的限制是热性能。

    3.从 d/s 的图5中判断 您可以考虑将 PVDD 电压降低至~15V、以提高效率并减少发热。  

    谢谢!

    此致、

    Sam