This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MEVM:需要 PUREPATHCONSOLE 软件

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925060/tas5806mevm-purepathconsole-sw-needed

器件型号:TAS5806MEVM

您好!   

我很抱歉使用论坛、但我获得的支持服务非常差、我看到其他人直接获得了论坛帖子的访问权限。

两周前、我购买了 PPCMB 和 TAS5806MEVM、此后一直在尝试获取必要的软件、以使该开发硬件正常运行。   

我目前所需要的似乎就是 TAS5806M-SW。  首先、我被错误地授予访问 TAS5805M-SW 的权限、然后是访问 TAS5806MD-SW 的权限。  我假设有一个 TAS5806M-SW、因为"-M"和"-MD"有不同的硬件。  如果我可以将 TAS5806MD-SW 与 TAS5806MEVM 配合使用、请告诉我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以使用 TAS5806MD-SW。

    BR

    Alix Wan。