This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:单端输出噪声

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, PCM1681, OPA1644, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905066/tpa3255-single-ended-output-noise

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: PCM1681OPA1644

大家好

我基于 TPA3255EVM 设计了一个放大器。 基本来说、一切都运行良好(BTL、PBTL)。 但是、在 SE 模式下使用放大器时、输出端会产生很大的噪声。 它听起来像是基本的输出噪声、但比 BTL 和 PBTL 模式的噪声大得多。  

是否有人有类似的问题,并解决了这个问题?

也许您还应该知道、输入来自 PCM1681 DAC、此 DAC 具有基于 OPA1644的输出滤波器。

谢谢、祝你一切顺利
Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您能否在此处发布您的原理图?

    您是否使用 BTL/SE 进行了一些噪声测量? 20K 低通滤波器、首选 A 加权设置。 此外、有关空闲状态下本底噪声的 FFT 图也很有用。 我们需要更多地了解噪声。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解! ´s、TPA3255电路正在完成它的任务。 噪声来自 OPA1644滤波器电路。 我将重点讨论这个问题。

    无论如何都很感谢!