This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:高压摆率/SD 和/FAULT 存在问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930488/tpa3144d2-problem-for-high-slew-rate-sd-and-fault

器件型号:TPA3144D2

TPA3144D2的最大额定值描述了压摆率:10V/ms、但一位客户的压摆率/SD 和/fault 压摆率超过额定值:大约13.3V/ms。

以下是较高转换率下的运行关系吗?

①Output 是连续的⇔关闭或保持关闭。

②Output 体积小于设置值。

③When /SD 和/FAULT 变为高电平、AMP/扬声器流大电流。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    应用工程师将就此主题向您提供反馈。  您能否提供大电流的值?  电流波形的屏幕截图对于了解这种大电流非常有帮助。