This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245EVM:查找 EVM 数据

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3245EVM, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914120/tpa3245evm-looking-for-the-evm-data

器件型号:TPA3245EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255TPA3244

您好!

我正在搜索 TPA3245EVM 光绘数据、但我只能找到 TPA3244和 TPA3255的数据。

TPA3245EVM 是否有 Gerber 数据?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../TPA3245EVM-Gerbers.7z

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您提供的数据!

    关于 EVM 原理图、我还有一个问题。

    我检查了大多数 TPA32XX 系列放大器的高电流分流器是否与输出端的电容器并联。

    我打算在 BTL 和 PBTL 模式设置下使用放大器、因此从用户手册中不必从 EVM 上移除分流电阻器。

    出于我的目的、我不需要进行任何电流测量、因此 如果没有串行电容器并将所有电容器分流在一起、我的 EVM 板是否可以正常工作? (下图中的 C21、C34电容器)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的分流器和电容器适用于 BTL/SE 配置。 如果您使用 BTL、只需移除电容器和分流器、然后将 OA 和 OUTA 连接在一起。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、一切都已解决!

    此致

    Brian