This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:输出压摆率

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2039D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929052/tpa2039d1-output-slew-rate

器件型号:TPA2039D1

大家好、

您能告诉我们 TPA2039D1的输出压摆率有多快吗?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sawamoto - San、

    TPA2039D1输出压摆率大约为1mV/us。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。
    让我再次确认、对于300kHz 开关频率、1mV/us 的噪声太慢。
    此外、当我看到 H 桥输出波形时、它看起来要快得多(几毫微秒内的5V 摆幅)。
    对我是否有任何误解?

    谢谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sawamoto :

    您是否有波形捕获以获取有关它的更多详细信息? 您是对的、如果开关频率为300kHz、我认为这不是正确的值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    很抱歉耽误你的回答。
    我得到了一个波形。 我将再向您发送一封电子邮件。

    此致、
    S.Sawamoto