This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:单声道 PBTL 模式下的效率曲线

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907596/tpa3251-efficiency-curve-in-mono-pbtl-mode

器件型号:TPA3251

您好!  

我们在低音炮中使用 TPA3251。  

请分享36V、PBTL 模式、THD=1%时的效率曲线?

评估板可能需要一些时间才能到达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有36V PBTL 模式的效率曲线、但您可以参阅数据表上的图6。

    BTL 中的4R 负载等于 PBTL 模式中的2R 负载;8R 负载等于4R 负载。

    谢谢!

    此致、

    Sam