This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:音频放大器电路设计

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925104/tas5782m-audio-amplifier-circuit-design

器件型号:TAS5782M

我在一种设计方法中使用 TAS5782M 音频放大器、我们控制器的 I2S 输入信号电平基本为1.8V、因此我们在这里使用了电平转换器将信号电平转换为3.3V。 使用 MOSFET 开关电路对5V 和3.3V 的输入电源进行定序、除此之外、我们还在包括5V、12V 和24V 在内的立体声放大器的 PVDD 网络上提供了不同的输入电源配置。 并将其电压电平将使用 N 沟道 MOSFET 开关电路进行转换的控制信号和 I2C 接口保留在上方。 那么、让我知道这种设计方法是否足够好、或者我是否进行了任何修改以获得更好的结果。通过这一简短的描述、我将连接下面的电路设计。