This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:逐周期电流限制

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907445/tas3251-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:TAS3251

大家好、

我们正在使用 TAS3251、并且有一个关于最大输出电流和逐周期电流限制的快速问题。 从数据表中:

9.1.2.1节“并联桥接式负载(PBTL)是单声道单通道放大器配置,可提供单 BTL 通道两倍的电流”。 在数据表的规格部分、放大器过流电平为:

 

它不会为这些规格指定 BTL 或 PBTL 配置。 这是针对 PBTL 模式吗? 如果是、在扬声器配置中、每个单独的扬声器是否都具有7A CBC 保护? PBTL 过流电平是否仅由 Rocp 电阻器的值设置? 谢谢!

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    过流保护针对每个输出通道单独工作(特定于每个半桥)。 因此、在 BTL 配置中、每个扬声器都具有14A 保护功能、并且采用 PBTL 14Ax2。 是的、OC 电平和模式由 OC_ADJ 引脚上的外部电阻器进行编程。