This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:OPA1612失真

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906630/opa1612-opa1612-distortion

器件型号:OPA1612

我制作了一个具有20dB 增益的简单测量放大器、

直向反馈与输入并联200欧姆、1800 n 系列、电源:2x15V

谐波失真(纯 D3:1kHz 时为3kHz)远高于规格:20Vpp 时为-100dBc (200uV)、25vpp 时上升至-96dBc (400uVpp)。

这种 D3失真的来源是什么?

出色:将阻抗反馈网络减半至100和900欧姆、降低失真 w -6dB、
但与输入并联的其他组件不能注入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现原点 D3失真:热调制 FB 网络
    0805中的1k8和2k 电阻器在低电压下仅为线性(D<120dBc):直至5Vp (8mWp)
    0603中较小的 SMD 电阻器更糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我想仔细检查失真的另一个根本原因。
    首先、我想确认您的测试电路原理图。 它是否与随附的原理图相同?

    如果有任何负载情况、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这几乎是我的电路、除了:
    我在反馈网络中不使用电容器 C1 w R1和 R2。
    -输出运算放大器具有50欧姆的串联电阻(在反馈后面)、以防止从电缆到 D 表的电容负载。
    -在+输入端:具有100 Ω 串联电阻和47pF 并联电阻的射频滤波器。
    (频率增益平坦至>10MHz、3GHz-SA 不会出现射频振荡。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的澄清。

    我了解您的原理图如下所示。

    正如您在此仿真结果中看到的、我们可以在没有额外负载的情况下看到频率增益曲线中的增益峰值。

    如果您在实际负载条件下看不到任何增益峰值、例如电缆阻抗和 D 表输入阻抗、我同意您对三阶失真的来源的看法。

    同时、您还可以根据电阻器的功率以及电阻器材料来选择电阻器。
    您是否使用薄膜 SMD 电阻器?
    考虑到以下应用手册、薄膜电阻器的 THD+N 性能优于厚膜电阻器。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sboa312

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好、感谢您的回复。

    我使用了 Yageo 的标准厚膜电阻器0603、确实不适用于高性能音频。
    较低的信号电平(< 3Vpp、如 R1中所示)不是问题。
    查找有关确切规格的更多信息、如失真或调制与信号功率或温度变化。

    此致、
    Paul Rebers