This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TPA3111D1输入澄清。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914420/tpa3111d1-tpa3111d1-input-clarification

器件型号:TPA3111D1

您好!

我计划 在我的设计中使用 TPA3111D1放大器。 我在浏览数据表并找到以下说明。

它意味着在3V 时偏置是什么?  

我将音频编解码器线路输出连接到此放大器输入引脚。 线性输出输出典型 RMS 电压为1Vrms。 这样连接就可以吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁昆马、您好!

    由于某种原因、我看不到您所附的屏幕截图。 但是、根据上下文、我假设您在问为什么输入偏置为3V?  

    这样做的原因是为了避免放大器的输入饱和。 我们必须对输入进行偏置、因为我们没有负电压轨。 它的概念与单电源运算放大器类似。 您必须具有偏置点、以避免削波信号。  

    根据您对系统的描述、只要您在音频编解码器线路输出与放大器的输入之间仍然有直流阻断电容器、我就看不到任何潜在的风险。  

    此致、

    Robert Clifton