This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:放大器输出切断

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2, TPA3123D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928226/tpa3123d2-amplifier-output-cut-off

器件型号:TPA3123D2

Dears Sirs、我的 TPA3123D2放大器有问题。 工作正常、但此时我上升输入信号电平、输出被切断、流耗在170mA 锁存、芯片开始发热。
我以为发言者都很沮丧,因为如果发言者不喜欢的话,不会发生这种情况,但我改变了发言者,情况也是一样的。
我的电路与"TPA3123D2EVM -用户指南"文档中的描述非常相似。
我不喜欢... 我已经检查了电源、这是可以的。
有什么能帮助我并建议一些测量值、以确认我是否需要更换 TPA3123D 或其他相关组件?
提前感谢。


埃斯克西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezequiel、您好!  

    发生问题时、您是否检查了输出功率? 您是否检查了输出电流?

    PVDD 和 laod 阻抗是什么?

    我还建议您在问题发生时降低输入电平。 它可以批准 OC 故障或 OT 故障。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:非常感谢您的回复。
    我检查了输出(确保扬声器上的 V 和 I)当问题发生并且它与有源静音选项相同时、唯一的区别是电源电流延迟为170mA (源电压27V)、TPC3123D2开始发热并保持加热、仍然拔下扬声器。

    这让我认为 TPA3123或一个连接输出组件上会出现过多的消耗。

    在问题状态下、如果我降低输入信号电平、但 TPA31223D2不会恢复输出、但如果我降低信号电平并启用/禁用静音信号、则 TPA 会恢复输出...
    我n`t TPA 正在实现短路保护、但我无法理解导致它的原因... 我换了发言者、但没有进展...
    关于输入阻抗、如果扬声器在增加输入电平信号的同时仍处于电量监测状态、该或另一个饱和输入组件会在不出现时导致问题吗?
    我非常感谢您的帮助。
    此致、

    埃斯克西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezequiel、您好!  

    根据您的描述、我认为可能发生过 OT 或 OC、或者这两个问题。

    您可以添加散热器或风扇以减少热量、以检查问题是否消失。 您还可以检查输出电流值。

    由于 TAP3123 OC 未锁存、因此如果发生 OC、降低输出电流将恢复输出。 因此我更喜欢 OT 问题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、您好、感谢您的回答、感谢您抽出宝贵的时间提出解决方案。

    我认为问题 OT 在内部 IC 温度超过150°C 时处于活动状态、并且我可以始终将手指放在芯片上、这很不可能。 问题发生后仅5秒、芯片开始发热。 (芯片在输出切断后会发热、但之前不会发热)。

    此外、如果 OT 处于活动状态、则芯片无法足够快地冷却、从而无法在降低输入电平并打开/关闭静音所需的时间内重新打开输出

    在发出和静音状态下、输出电流值 为7、6mA RMS。  

    我仍然不对...

    此致、

    埃斯克西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Ezequiel、您好!

    如有可能、请与我们分享您的原理图。

    让我来回顾一下原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否能做到这一点,因为它是商业设备的一部分,我不侵犯知识产权... 我只与一些组件值共享它。
    如果您需要了解其他组件值、请告诉我。
    非常感谢您的帮助。
    此致。


    Ezequiel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ezequiel

    发生问题时的输出功率是多少?

    输出端的 RC 电路是什么? 我建议您首先简单地进行硬件设计、仅保留 LC 滤波器。

    此致、

    Derek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的´m,我很抱歉我的延迟。
    我已经解决了这个问题。 在非活动日、我将写下更多详细信息。
    感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。
    此致、

    埃斯克西尔