This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2310:通道查询

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913994/pga2310-channel-inquiry

器件型号:PGA2310

大家好、

你好。

我们有一位客户想要确认以下内容:

1) 1)是否可以在仅使用一个通道时将 PGA2310的一个通道保持未连接状态? 还是会导致任何问题?

2) 2)我是否可以将剩余未使用的信道用于另一个信号、例如来自麦克风的信号?

3) 3) 当两个 PGA2310以菊花链方式连接在一起时、用于链中最后一个 IC 的数据是否会导致链中第一个 IC 上的任何变化? 还是第一个 IC 将数据传递到第二个 IC?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工、但我在多个设计中使用了2310。

    1.是的、您可以将其保持未连接状态。 不过、我会将输出电平设置为最小值。

    2.当然,两个通道是不相关的。 当然、在将麦克风连接到 PGA2310之前、您可能应该在麦克风上放置一个前置放大器。 您将获得更好的噪声性能。 您不想在 PGA2310之后放置前置放大器。 您始终希望高增益级优先于信号链。

    3.链中最后一个器件的数据不会影响之前的器件。 但是--当以菊花链形式连接串行端口时,每次要进行更改时,都必须发送所有通道的设置。 这意味着、如果您有两个串联的 PGA2310、则每次都必须发送32位控制设置。 要更改设备0、您必须每次发送设备0和设备1设置、即使设备1设置未更改也是如此。 芯片选择必须在整个32位时间内为真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    1) 1)是针对未使用的输出引脚、但我建议您将未使用的输入引脚连接至 GND 等稳定节点、以便最大限度地降低任何噪声耦合的风险。

    2)是的、可以在不同的增益设置中配置每个通道、如数据表的图10所示。

    3) 3)正如 Andy 指出的、在更新特定器件的增益稳定时、必须写入所有器件。 请参阅 数据表中的第7.3.4小节"菊花链多个 PGA2310器件"。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!

    艺术