您好!
模拟麦克风作为差分输入连接到 ADC1 L 通道、I2S 上的数据大部分时间显示为0xFFFFFF8000。 有时数据显示为0x00000000。
这是正常的吗? 请参见下图。
我的设置:
PCM1862用作从机、左对齐、 Fs=16kHz、 Bck=64*LRCK=64*FS=64*16K=1.024Mhz、 MCLK=256Fs=256*16K=4.096Mhz。
我测量了时钟、所有时钟的频率都是正确的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
模拟麦克风作为差分输入连接到 ADC1 L 通道、I2S 上的数据大部分时间显示为0xFFFFFF8000。 有时数据显示为0x00000000。
这是正常的吗? 请参见下图。
我的设置:
PCM1862用作从机、左对齐、 Fs=16kHz、 Bck=64*LRCK=64*FS=64*16K=1.024Mhz、 MCLK=256Fs=256*16K=4.096Mhz。
我测量了时钟、所有时钟的频率都是正确的。
您好、Juana、
我不确定如何解释所提供的数据。 不过、这肯定不像模拟麦克风数据、但看起来更像是应用于模拟输入的时钟信号。 我怀疑通道配置有问题、因为您的时钟频率似乎足以在16kHz 时支持2通道32位数据。 默认情况下、ADC 配置为单端输入、因此您需要确保将该寄存器设置为差分输入。 您还需要确保查看正确的数据输出、默认情况下、ADC1L 和 ADC1R 以2通道模式输出、但可以将其配置为根据输入多路复用器和数字混频器设置以多种不同的方式输出数据。
最棒的
Zak
您好!
感谢您的反馈。
请帮助查看我的设置。
1:我的 ADC 输入多路复用器设置:
ADC1L:Page0、Register6、01010000、VIN1P&VIN1M DIFF;将连接模拟麦克风。
ADC1R:Page0、Register7、01001100、VINR4[SE]+VINR3[SE];将连接 FM 线路输入信号。
2. ADC 输出混合设置:
(1)问题1:I2S 左通道数据的 MIP1吗? 用于 I2S 正确通道数据的 MIP2?
(2)问题2:如何仅为 Mx1设置 Ch1L? 是否要将 Ch1L 设置为0dB、并将其他通道设置为-100db?