This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:TPA3144噪声

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921420/tpa3144d2-tpa3144-noise

器件型号:TPA3144D2

您好、先生、

购买 TPA3144D2的客户可以听到扬声器在特殊音乐中有一些" Zi Zi"噪音。 O/p 使用的是焊珠+C

如果更改为使用 LC 滤波器、则"Zi Zi"噪声将消失。 您是否知道导致噪声的可能原因? 相对于扬声器内部 RLC?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    关于此噪音问题,在进一步分析之前,您是否可以帮助共享音乐和 PVDD、LOAD 等以重现此问题?

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    24V、8欧姆。

    终端客户有2个 ODM 合作伙伴、我们称之为一个、另一个是 B

    答:使用 LC 滤波器的原理图、不符合噪声问题。

    B:使用磁珠+ C 的原理图、它们遇到了噪声问题;如果也使用 LC 滤波器、噪声将消失。

    您是否认为这会导致 PWM 信号直接传输到扬声器?

    谢谢、Ian。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LAN、

    PWM 开关为高频率、听不到。  

    您可以要求客户通过1uF 电容器将输入对地短路、并检查噪声是否消失。

    如果是、则噪声来自输入源。

    此致、

    Derek