This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV320AIC3106:是否提供英特尔驱动程序?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907470/compiler-tlv320aic3106-intel-driver-available

器件型号:TLV320AIC3106

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

一个简单的问题、我们是否有用于英特尔平台的驱动程序?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们找到了适用于 Linux、WindowsCE 和 Android 的驱动程序。  这些格式是否有用?  这就是我们所拥有的一切、如果您希望我们将它们发送给您、请告诉我。  Linux 驱动程序是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    明白、这是可以的、客户正在使用 Intel Apollo Lake、客户知道我们还有其他可用的驱动程序、感谢您的帮助!

    祝你度过美好的一天!

    Andrew