This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2检查电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924671/tpa3113d2-tpa3113d2-check-the-circuit

器件型号:TPA3113D2

你(们)好  

1.您能否帮助查看下面的 TPA3113D2原理图以及是否需要进行调整?

2.是否需要调整引脚1、2的电平?

3、是否需要调整引脚10 PLIMIT?
补充说明:由于匹配的扬声器仅为2W@4hom、因此扬声器可承受最大2.5W 的功率。 在这种情况下、是否应调整 PLIMIT 电平以保护扬声器?
如果需要保护、应将此部分压力设置多少?

e2e.ti.com/.../TPA3113A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请参阅我的评论。

    1) 1) L13更改为4.7 μ H;

    2)输出通道的磁珠、建议使用高阻抗磁珠、如600 Ω;

    根据您的应用、我建议您将 PLIMIT 设置为扬声器保护。 将 PLIMIT 引脚最大电压设置为1V。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    感谢您的支持。。

    1.已更改为4.7u 电感、是否针对声音质量进行了调整? 是否需要调整电容器?
    2.磁珠需要使用600欧姆的电流是多少安培?

    3.Vp = 4*PLIMIT 电压

    PoUT 是否使用2W 扬声器?

    RL 为扬声器4欧姆
    Rs 为 RDS (on)+ RL=4.4、数据表写入 Rds (on)=0.4 Ω
    通过上述计算、可以计算 Vp
    在 VP/4之后、您可以获得 PLIMIT 电压
    但是、通过这种方式进行计算后、我得到 Vp=12.8、PLIMIT 电压=3.2V
    误差在哪里、导致计算远低于建议的1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    第1项和第2项用于 EMI 优化。

     我没有考虑 RDS (on)和布线阻抗。 如果是、2W 展开削波应用、Vp 应为5V、则 PLIMIT 电压应为1.25V

    此致、

    Derek