This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:峰值电流消耗估算

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913966/tpa3132d2-peak-current-consumption-estimation

器件型号:TPA3132D2

大家好、

如果我们想估算给定使用条件下的输入功耗、请帮助我检查计算结果是否正常、谢谢!

PVCC = 24V

输出= 18W

负载= 4欧姆

THD <= 1%

MODE = BTL

假设增益= 20 (dB)

假设效率为90%  

假设我们使用输入分压器将输入电压限制为0.9Vrms

无需额外的 PLIMIT

计算:

Eff 为90%、因此 PVCC 功耗为18W/0.9 = 20W

峰值功率= 20W * 1.414 = 28.28W

PVCC = 24V、IVCC = 28.28W / 24V = 1.178A (pk)->这用于输出18W

假设 PVCC = 24V 时静态电源电流= 30mA

总电流消耗为1.178A + 30mA = 1.208A (pk)

我的计算结果对您来说是否正常?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请找到以下计算、

    eff 为90%、峰值功率为18W (应来自系统规格)、因此 PVCC 功耗为18W/0.9 = 20W;

    PVCC 电源保留20%的裕度、20/0.8=25W;  

    PVCC = 24V,IVCC = 25W/24V = 1.041A (pk);

    此外、总电流 消耗可能不会计算为 静态电源电流加上输出电流...

    为了在生成 PVCC 的 DC/DC 之前从电源获得所需的功率、应根据 Pout/Efficiency 来计算它。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的反馈。

    抱歉、我没有指定输出功率为 RMS、而不是峰值。 因此、我认为您仍然需要将结果乘以1.414。

    我获得20%的利润是安全的方法、谢谢。

    Andrew