This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV593:与正常降压相比、什么以及使 DRV593器件更适合 TEC 驱动器的主要特性

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913955/drv593-what-s-the-key-features-to-make-the-device-drv593-be-more-suitable-for-the-tec-driver-compared-with-normal-buck

器件型号:DRV593

大家好 、

正如您所知、DRV593器件 可用作 TEC 驱动器。 但从 内部 电路来看、它 与 降压 转换器类似。 我们是否可以使用降压转换器来满足 TEC 要求。   使 DRV593器件更 适合 TEC 驱动器的主要特性是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    DRV 器件具有作为 H 桥的输出、具有灌电流/拉电流能力。 降压实际上是 H 桥的一半、只能拉电流和灌电流受限。

    谢谢!

    此致、

    Sam