This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:检查 PCM2912原理图

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930167/pcm2912a-check-the-pcm2912-schematic

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912

你(们)好

您能否帮助检查下面的 PCM2912原理图以及是否需要进行调整?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您的组件选择看起来不错、我需要注意的一个方面是分离接地层。 您似乎计划具有许多不同的接地平面。 在您的布局中、这些引脚需要短接在一起、通常您需要在靠近具有星形连接的 IC 的位置执行此操作。 我建议 GND 之间采用直接短路而不是30欧姆阻抗。 通常、在将电路板 GND 连接到接地 GND 时、您会使用这样的泄放电阻器。 其他一切看起来都很好!

    最棒的

    Zak