This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251-SW:TAS3251 - PPC3中的 PPC3模式1.1扬声器连接图与生成的 DSP 配置不一致

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914144/tas3251-sw-tas3251---ppc3-mode-1-1-speaker-connection-drawing-in-ppc3-not-consistent-with-generated-dsp-config

器件型号:TAS3251-SW
主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好!

我只想通知大家、在 PPC3、TAS3251应用(新的3.0.2版本)模式1.1 (对于有源扬声器)中、显示连接高音扬声器和低音扬声器的输出的 EVM 板显示错误:

图:OUTA 上的低音扬声器、OUTB 上的高音扬声器

由电路板播放的 DSP 配置:OUTB 上的低音扬声器、OUTA 上的高音扬声器。

不是很重要、但应跟踪以供将来更正。

此致、

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息!

    我们将在 EVM 上对此进行验证。 确认后、我们将寻求更新文档。 谢谢!

    此致、

    Sam