This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:快速模式下的 I2C 时序规格

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929764/tlv320dac3101-i2c-timing-specifications-in-fast-mode

器件型号:TLV320DAC3101

您好!

我对该 器件的 I2C 时序规格有疑问。
请告诉我以下描述。


关于 THD;STA、Tsu;STA、Tsu;STO。

快速模式下的这些规格是数据表 P.13中描述的"最小0.8us"。
另一方面、它们在 NXP HP 上发布的"I2C-bus 规范和用户手册"中为"0.6us"。

问题1:0.2us 的每一个差异是否都有一个裕度?

问题2.是否可以将其降低到与 NXP 相同的0.6us?


我们的主器件默认工作电流为0.6us、因此我想问您。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、这些时序参数来自工厂、无法放宽最小值/最大值。 因此、我们无法保证0.6us 时间在该器件上正常工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.