This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:是否有采样率可高达192kHz 的音频放大器、以及在192KHz 采样率下工作时、它是否支持心理声学低音增强器、动态对话增强、动态低音增强?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS3251, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911832/tas5825m-is-there-any-audio-amplifier-whose-sample-rate-can-up-to-192khz-and-when-it-worked-at-sample-rate-of-192khz-it-support-psychoacoustic-bass-enhanser-dynamic-dialog-enhance-dynamic-bass-enhance

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS3251TPA3251

您好:

    我们将设计一个具有完美音频性能的条形音箱、我们需要一个可在192kHz 采样率下工作的音频放大器、并且当它在 192kHz 采样率下工作时、它需要支持  心理声学低音增强器、动态对话增强、动态低音增强...

    有人推荐吗?

谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    支持192KHz 的最新放大器是 TAS5825M。  

    至于 PBE、它是必须的吗?  请在此处分享您的应用以评估可能的解决方案?

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    alix 您好:

        感谢您的回答

       是的、如果有 PBE 就更好了;

        我们需要两个放大器、一个用于驱动高音扬声器、如果我们找不到更好的(使用 PBE)、那么我们可以牺牲使用 TAS5825M 的性能

                          另一个用于驱动低音炮、我们需要它的输出功率至少为150W、当它以192k/96k 的采样率工作时、它需要支持 心理声学低音增强器、动态对话增强、动态低音增强、是否推荐?

    谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    关于我们的低音炮规格、您能帮助评估 一下吗:TAS3251?

    问题在于它不能支持192KHz 采样率、只能支持96KHz。 如果必须使用192KHz、则可以评估 TPA3251的模拟输入放大器。

    BR。

    Alix Wan。