This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220EVM-MICRO:3D 模型和 SCH/PCB 设计文件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220EVM-MICRO, TPA3220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929839/tpa3220evm-micro-3d-model-and-sch-pcb-design-files

器件型号:TPA3220EVM-MICRO
Thread 中讨论的其他器件: TPA3220EVM

您好!

如果可能、我有两个请求:

我有一个 TPA3220EVM-MICRO 板、我将对其进行评估、我想为此构建一个3D 打印测试外壳。 是否有您可以与我分享的3D 模型? STL 或 STEP (STP)效果极佳。 它不必特别详细、我最感兴趣的是板边缘上的连接器(音频输入插孔、电源和扬声器输出连接器)、最好具有两个用于电源旁路的大容量电容器。

2.我已经对如何修改设计以适应我的预期应用有了一些想法、 如果可能、我想首先编辑 EVM 微板原理图和布局、因为我想到的大多数更改都在输入侧(嗯、至少在开始时)。 因此、您能否共享 TPA3220EVM 微板的设计文件(此外、请指明可用于查看/编辑设计文件的工具)。

此致、

Andrei Carp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    您使用的是什么 PCB 布局工具?  我们是 Altium House、这就是我能为您提供的一切。

    我将向您的电子邮件发送一个步骤文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏离线。