This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA1517:TPA1517静音/正常运行开关噼啪声

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA1517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907024/tpa1517-tpa1517-mute-normal-operation-switch-pop

器件型号:TPA1517

您好!

我有一个采用 TPA1517音频输出放大器的设计、当没有播放音频时、我们通过在 M/SB 引脚上施加6V 电压(正常运行期间为12V)来使扬声器静音。 在正常操作和静音模式之间切换时、可以听到噼啪声。 在使放大器静音时、我们可以看到放大器输出端的偏置电压略有下降、如下图所示(并在进入正常运行时再次上升)。 我的问题是、是否有权变措施、或者这只是我们必须使用的解决方案、因为数据表将指示在静音模式下将保留偏置电压。

期待收到您的回复。

此致、
Willem


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Willem、

    弹出通常与输入不匹配有关。  

    输入直流电容值是多少? 我建议您可以减小上限值、它将会有改进。

    此致、

    Derek