This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何解决 tas5805m 2.0连接方法的3段 DRC 中两个频率分频点的凸起问题? 只有一个后置 EQ 只能处理一个凸点。 如何处理剩余的一个?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913852/tas5805m-how-to-solve-the-convex-problem-of-two-frequency-dividing-points-in-the-3-segment-drc-of-tas5805m-2-0-connection-method-only-one-post-eq-can-handle-only-one-convex-point-how-to-handle-the-remaining-one

器件型号:TAS5805M

如何解决 tas5805m 2.0连接方法的三段 DRC 中两个频率分频点的凸起问题?

只有一个后置 EQ 只能处理一个凸点。 如何处理剩余的一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在 DRC 之后使用 AGL。

    BR。

    Alix Wan。