This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:VIN 电容?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924986/pcm2903c-vin-caps

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:PCM2903

大家好、  

我之前看的是 PCM2903音频编解码器的参考设计、VIN 耦合电容器是电解电容器。 这些是必需的、还是陶瓷电容器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输入电容器可以是陶瓷电容器。  当 EVM 发布时、很难获得合适的电介质陶瓷电容器、但此后有所变化。  您应该尝试使用额定电压至少是额定工作电压的两倍的高电容值电容器、以帮助更大限度地减少低频失真。  薄膜电容器性能最高、但 PCM2903可能不需要。