This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2EVM:即使安装了驱动程序、GUI 也无法工作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2EVM, TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913620/tpa6130a2evm-gui-does-not-work-even-after-driver-installed

器件型号:TPA6130A2EVM
主题中讨论的其他器件: TPA6130A2

您好!

我尝试使用 TPA6130A2EVM、遇到一些困难后、我能够在 Windows 10计算机上安装驱动程序(请参阅下面设备管理器上的 USB 枚举)。  但 TPA613x GUI 仍然显示未安装正确的驱动程序。  我无法成功对  USB-miniEVM0304_441KHZ.bin 文件进行编程、如用户指南的第17步所示。

我还有以下问题:

1) 1) TPA6130A2具有较高的电源纹波抑制比(如数据表所示、为-76至-97dB)。  低噪声运行是否需要 LDO 电源、或者是否可以使用开关稳压器?

2) 2)我们使用的扬声器信号是2MHz PDM 差分信号。  在将该信号输入到 TPA6130A2电路之前、是否需要低通滤波器?

3) 3)如果输入信号是完美平衡的差分信号、是否需要输入交流耦合电容器?

谢谢、

Alula Hailu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    关于 Windows 10驱动程序问题、您能否查看这些 e2e 线程并尝试我们提供的建议?

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/877565

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/884219/3271476

    关于以上问题、请查看我的答案、如果您有其他问题、请告诉我。

    1) 1) TPA6130A2 具有较高的电源纹波抑制比(如数据表所示、为-76至-97dB)。  低噪声运行是否需要 LDO 电源、或者是否可以使用开关稳压器?

    始终建议使用 LDO 电源而不是开关稳压器、因为它具有可添加到输出端的低纹波。 但是、也可以使用开关稳压器。 我们在使用开关稳压器时提供的建议是尽可能减少纹波。 电源上的任何噪声或变化都会直接影响输出性能。 因此、如果可能、添加更多电容(通常另一个1uF 和0.1uF 电容器就足够了)、与电源串联的铁氧体磁珠也很有用。

    2) 2)我们使用的扬声器信号是2MHz PDM 差分信号。  在将该信号输入 到 TPA6130A2 电路之前、是否需要低通滤波器?

    是的、建议对高频成分进行滤波、即使它们不在可闻频带中也是如此。 这种高频成分及其谐波也会增加。 因此、可以添加一个低通滤波器以仅获取可闻部分。

    3) 3)如果输入信号是完美平衡的差分信号、是否需要输入交流耦合电容器?

    是的、即使您使用的是平衡差分信号、也需要它们。 这些电容器可与器件的内部偏置配合使用、并且需要它们才能使器件正常运行。 省略这些电容器可能会导致低性能或错误行为。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对低通滤波器(小尺寸)有什么建议吗?