This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:中点输出电压

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M, TAS5805M, TAS5806MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903756/tas5806m-mid-point-output-voltage

器件型号:TAS5806M
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

我有一个基于 TAS5806M 的设计。

我的运行范围是 PVDD=+24V、DVDD=+3.3V  

但是、当输出空闲(没有音频进入)时、我看到音频输出电压(+和-输出)为~5V。  我希望得到更像+12V 的电压吗?  是否有寄存器设置来控制这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、  

    您在 PPC3中选择了哪种扬声器配置、您是否还可以共享您的工艺流程和负载条件、以便我可以在 EVM 上复制?  

    根据您描述的内容、在没有播放音频的情况下、您看到的是正常的。  

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    下面是我们使用的配置:

    /*确认连接*/
    e += TAS5806M_Write (addr、TAS5806M_DEVICE_CTRL_2_REG、TAS5806M_DEVICE_CTRL_2_REG_RESET_VAL);
    e += TAS5806M_Read (addr、TAS5806M_DEVICE_CTRL_2_REG、 temp);
    if (temp!= TAS5806M_DEVICE_CTRL_2_REG_RESET_VAL){
    return -1;
    }
    
    //设置串行音频格式(左 Justified、24位)*/
    e += TAS5806M_Write (addr、TAS5806M_DEVICE_SAP_CTRL_1_ADDRV
    
    )*+ AD806M_ADDR_ADDR_E += 0x806M_ADDR_ADDR_ADDRV+*、ADDR_ADDRV+= 0x656_ADDR_ADDR_ADDRV+*、ADDR_ADDRV+= 0x6_ADDR_ADDR_ADDR_ADDR_ADDRV32*、ADDR_ADDR_ADDRV+= ADDR_ADDRV+= ADDR_ADDR_ADDR_ADDR_ADDRV+_ADDR_
    
    
    /*将调制模式设置为1SPW */
    e += TAS5806M_Write (addr、TAS5806M_DEVICE_CTRL_1_REG、0x1);
    //启用 DSP 并静音*/
    e += TAS5806M_Write (addr、TAS5806M_DEVICE_CTRL_1_REG、0xA);
    
    //将 TAS5806M_E = STACE_03_REG_3 (addr、TAS5806M_DR_E);//设置为*
    

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是一些波形。  

     无削波(ANA_GAIN =-12dB)

    2、一旦我们的值高于大约-10dB、就会削波

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    oops -未发布波形。

    非削波(@-12dB)

    削波(@-10dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、  

    您还能探测 PVDD 吗?  

    我希望看到输出削波、因为它被限制在 PVDD 余量上、这类似于下面所附的内容:  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    这是我的示波器快照、其中显示了我的 PVDD 为+24V (蓝色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、  

    我相信您可能已打开"剪贴器"功能。  

    要将其打开:  

    宽58 00 00
    宽58 7f 8c
    宽58 00 2 e
    W 58 1c 04 09 C2 B1
    W 58 20 04 09 C2 B1
    W 58 18 07 EC A9 CD

    要将其关闭:  

    宽58 00 00
    宽58 7f 8c
    宽58 00 2 e
    宽58 18 00 80 00 00
    宽58 1c 40 00 00 00
    宽58 20 40 00 00 00

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的回复、但我们没有打开 Clipper。  我之前发布的代码片段显示了我们已打开的内容、而且非常小。

    此外、它没有解释为什么中点电压为~5V、而不是+24V PVDD 预期的12V。  这就是我们削波(达到0V)的原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、  

    我将使用提供的代码运行一些实验测试并返回反馈。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我已验证采用 PPC3的 TAS5806M EVM 在+24V 电源供电时具有正确的中点电压。

    我发现了一个潜在问题-我的输出滤波使用10uH + 1uF、而 TI 建议使用10uH 和0.68uF。  我将电路更改为使用0.68uF、但中点没有变化(仍为5.5V)。

    下面是我的原理图。  尽管 PVDD 列为+12V、但我以+24V 的电压运行。  您可能会发现错误?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我在此设计中使用的是 TAS5805M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将10uH 电感器更改为铁氧体、以便可以看到来自 TAS5805M 的波形输出。  看起来占空比不是50%、就像我从 EVM 查看波形时一样。  那么、这可能是一个编程问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、  

    您在5806M EVM 上使用5805M?  

    或者、您的设计 TAS5805M 是否唯一需要验证的 EVM 是 TAS5806M?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    我在原理图中看到、您连接到 PDN 引脚的所有引脚均已复位。  

    器件初始化是否遵循以下启动过程:  

    以下是 PPC3 e2e.ti.com/.../TAS5805M_5F00_Init.txt 中用于 TAS5805M 的初始化脚本

    下面是用于 PPC3的 TAS5806MD 的初始化脚本:  

    e2e.ti.com/.../TAS5806M_5F00_Init.txt

    正如您想的、该脚本与我们 EVM 上的 SOC 和外设通信、请关注0x58、因为这是器件。  

    希望这对您有所帮助。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>或者您的设计 是 TAS5805M 、但您必须验证的唯一 EVM 是 TAS5806M

    是的、没错

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我们的 REST 信号来自 SoC、一旦所有电源都稳定且在我们开始 I2C 通信之前、就会以较高的价格购买

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的实验、调制模式似乎会影响输出信号的占空比、并影响中点电压(LC 滤波后)。  BD 模式具有50%的占空比并提供+12V 中点电压。  在1PSW 模式下、我得到+5.5V。

    我的观察结果是否正确?  我在数据表中看不到任何说明 MOD 有何不同的内容。 模式会限制削波前的音频信号摆幅。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、  

    我将在调制之间编写一份文件、并很快分享。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州