This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:如何使用 TAS5715放大器芯片检查(音频)输出

Guru**** 2563320 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921215/tas5715-how-to-check-audio-output-with-tas5715-amp-chip

器件型号:TAS5715

您好!

我们正在开发一个采用 TAS5715放大器芯片的扬声器、当没有(音频)输出时、噪声将比允许的大得多。  

我想知道、是否有任何方法可以监控/检查输出? 因此、当没有音频输出时、我可以在软件上静音。

此致、

Joanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joanna、

    您能否分享您的设计的基本规格?PVDD、负载、Pout_max

    请帮助您尝试:

    1. 尝试 通过寄存器0x06将器件在空闲状态下静音
    2. 通过 (0x10)寄存器尝试 BD 模式

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的回复。

    我已经尝试过您提到的两种解决方案、但仍然失败。

    我想知道是否有一个寄存器可以检查/监控 IIS 信号输入? 因此、当存在信号输入时、我可以取消静音;当信号暂停或无 信号输入时、我可以静音。

    此致、

    Joanna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joanna、

    TAS5715可以监控 I2S 时钟错误、也可以不监控、但它没有用于监控 SDIN 的寄存器。

    请分享您的 i2c 配置以重现此问题。

    顺便说一下、如何生成 I2S 至 TAS5715? 是来自 ADC 吗? 如果是、您可以尝试 AP 的 I2S 吗?

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    I2S 不是从 ADC 生成的、而是从编解码器生成的。

    配置由软件“TAS5715 GDE”生成,我们使用的配置如下:

        (0x1b、0x00)、
          (0x03、0x80)、
         (0x10、0x01)、
         (0x11、0x77)、
         (0x12、0x7F)、
         (0x13、0x77)、
         (0x14、0x7F)、
         (0x1C、0x07)、
         (0x0A、0x30)、
         (0x0E、0xF1)、
         (0x00、0x6C)、
          (0x50、0x0f708000)、
          (0x25、0x01203145)、
          (0x70、0x00800000)、
          (0x74、0x00800000)、
          (0x46、0x00020623)、
          (0x73、0x00800000)、
          (0x72、0x00000000)、
          (0x77、0x00800000)、
          (0x76、0x00000000)、
          (0x56、0x00400000)、
          (0x57、0x00020000)、
         (0x05、0x00)
    在没有音频信号输入时、我们是否可以使用其他方法来静音以降低白噪声?  
    此致、
    Joanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joanna、

    根据您的配置和来自 AP 的 I2S 源、我的工作台正常工作。

    您是否还可以共享原理图以进行我的双重检查?

    BR

    Alix Wan。