This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:数字麦克风接口

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912783/tlv320adc3101-q1-digital-mic-interface

器件型号:TLV320ADC3101-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

大家好、

我想利用该器件的数字麦克风输入并使用具有数字麦克风的 TLV320ADC3101EVM 进行设置。

我将 BCLK (3.072MHz)发送到 TLV320ADC3101 BCLK 输入、并设置内部时钟分频器和多路复用器以从 DMCLK 发送3.072MHz 时钟、

然后、我从数字麦克风成功获取 PDM 数据。

但 TLV320ADC3101中的 DOUT 也是 PDM 数据。

我的设置是否有问题?

MCLK 保持打开。  此用例是否需要 MCLK?

2.可否告知寄存器81设置?

我应该将其设置为00001100吗?

我想知道 D3/D2是否需要为1?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、  

    1.不需要 MCLK。  如果不使用 MCLK 引脚、则可以将其连接到 GND。  

    2.寄存器81应为11001100。  (为 ADC 通道启用了数字麦克风、并且 ADC 已加电)

    我从未见过 DOUT 传输 PDM 数据、也不希望看到该行为。 确保将寄存器81设置为11001100并再次检查。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速回复。

    我在配置 EVM 的 GUI 时发现了这种行为(DOUT 的 PDM 输出)。

    我更改了 GUI 的"音频接口"选项卡中的"DOUT 输出源"、然后数据源看起来发生了变化。

    当我覆盖光标时、它会显示数据表中保留的"p0_r33_d1"。

    是否有输出 PDM 数据的保留模式?

    应该从哪个项目中选择这个"DOUT 输出源"窗口?

    ADC 设置

    使用数字麦克风时、我认为 ADC 可以掉电、那么所有 ADC 相关寄存器都应该无关、对吧?

    是否需要配置任何与 ADC 相关的寄存器(如 ADC_CLK)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、  

    有趣。  如果比较 ADC3101、AIC36和 AIC3254的寄存器映射、您会发现许多相似之处、这是因为这些器件是在同一时间开发的、并且共享大量相同的内部块。  EVM GUI 还共享相同的软件内核。  

    关于您看到的 PDM 输出、 我怀疑这是次 DIN (来自 AIC 器件)被重新用于 ADC3101的数字麦克风接口。  您看到的只是从 SDOUT 发回的 PDM 输入。  这当然不是很有用、因此保留了寄存器。  但是、GUI 应该会隐藏该控件。  

    关于 ADC 寄存  器、数字麦克风仍然使用 ADC 处理(抽取滤波器、双二阶滤波器、自定义 PPS 处理流程)当您"启用"数字麦克风输入时、这不会为 ADC 处理加电、它只是告诉器件不需要为 Δ-Σ 调制器加电。  为 ADC 上电后、将启用数字麦克风输入的 ADC 处理。  

    ADC_CLK 是运行 DSP 和为用作您的 DMIC 时钟的 ADC_MOD_CLK 提供时钟源所必需的。  

    此致、

    -Steve Wilson