This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:PDN 模式期间的 I2C 通信

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921807/tas5751m-i2c-communication-during-pdn-mode

器件型号:TAS5751M

您好!

 

我们的客户在断电模式期间面临 I2C 通信问题。

要使扬声器输出信号静音、它们使用 PDN 模式。

然后在 PDN 模式期间忽略 I2C 命令。 这是正确的功能吗?

 

我们希望数字内核仍然上电、并且寄存器值可以更新。

这是正确的理解吗?

您是否有任何权变措施在 PD 模式下保持 I2C 通信?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能看到任何更新吗?

    此致、

    Mochizuki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    一旦 TAS5751 PDN 引脚被下拉、I2C 通信将被忽略、这是预期的行为。 原因是重新启动加电状态将刷新为初始值、因此在断电期间没有必要配置寄存器。

    如果客户希望通过 I2C 通信功能降低功率耗散、我们建议使用寄存器0x05 -系统控制寄存器 D6进行全通道关断。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢你的建议。

    我们的客户接受使用关断模式而不是 PDN 引脚控制。

    此致、

    Mochizuki