This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:输出信号电压电平

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905846/tlv320aic3104-output-signal-voltage-level

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC34

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户正在寻找 TLV320AIC3104的 VOH (最大值)和 VOL (最小值)。 我们是否具有该值?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您是询问数字输出的数字 VOH/Vol 电平、还是询问模拟输出电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、

    感谢您的回答。

    我要询问数字输出的 VOH 和 VOL。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用该系列中类似器件 TLV320AIC34中的这些电平。  这些电平也应适用于 TLV320AIC3104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、

    这些 器件是否还具有 VOH (max)和 VOL (min)?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对这些电平进行规格并非典型值、但分别为 IOVDD 和 GND。