This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564:如何计算需要多少输入电流?

Guru**** 2381720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929778/tas2564-how-to-calculate-how-much-input-current-needed

器件型号:TAS2564

你(们)好  

如何计算以下配置所需的输入电流  

VBT = 3.4V、  

2、输出7W、8 Ω 扬声器

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注 TAS2564。

     从 TAS2564的数据表中可以看出、在激活模式下启用 IV 检测时、典型电流消耗最高、如下所示:

    为了节省功耗、该器件可进入软件关断模式、VBAT 和 VDD 源的典型流耗分别为0.5uA 和10uA。  

    在输出端:电流需求基于((P=I*V=V^2/R)。 要为您选择的扬声器(7W 输出、8 Ω 负载)以7W 输出运行、它需要 大约 ~7.5Vrms 和~0.93A (rms)或(瞬时~1.32A)。 对于相对于 THD+N 性能的不同输出电压范围或输出功率 ,可以进行类似的计算。

    在输入端:如 上图所示、您可以参考运行状态的典型电流消耗、请参阅 效率表 、将输出电流需求与输入重新关联起来。 对于所需输出功率的效率、应考虑一些余量、因为效率图基于 RMS 值。 由于器件的效率、所需的输入瞬时电流将稍高一些。

    我希望这有助于解决您的疑虑。  

    此致、

    金高