This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:配置

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865EVM, PCM1865, PCM1863, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922697/pcm1865evm-configuration

器件型号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1865PCM1863PCM9211

您好!  

我正在使用 PCM1865EVM 音频编解码器。  

我想将单通道 FM 调谐器与此音频编解码器连接。 下面是有关配置的更多详细信息。  

我正在使用来自 SI 实验室的 FM 调谐器模块、其输出电压和输出电压将馈送到 PCM1865EVM 模拟输入。 我想将此模拟音频转换为数字 I2S 格式、并通过 USB 接口将该数据传输到 PC。 (现在、稍后我将通过另一个处理器开发模块获取此数字数据。)

我无法获得有关此类配置及其 I2C、I2S 接口要求的详细信息。  

请提供相同的参考/示例。  

提前感谢您。 !!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马来语、

    PCM1865EVM 允许您使用 I2X 板通过 USB 直接传输音频。 我不确定您到底在寻找什么、但 EVM 的默认状态应满足您的要求。 我建议您仔细查看 PCM1865EVM 用户指南、如果您对配置有任何疑问或遇到任何问题、请告知我。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、  

    感谢您的快速响应。  

    我已经介绍了 EVM 用户指南。 但我不理解如何通过 PurePath 控制台将数字音频数据收集到 PC。

    我已经从 FM 调谐器输出和输出为 PCM1865EVM 提供了模拟输入。  

    但在控制台界面、我无法理解如何获取数字音频数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能为我提供 PCM1865单立体声通道接口配置的一些示例/参考。

    此外、还可以通过 USB-I2X 接口将数字 I2S 音频数据传输到 PC。 如果是、则比如何获取该数据更重要。 与 PurePath 控制台一样、我无法找到如何获取该数字音频数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、马来语、

    您是否只需要单个立体声输入? 如果是这种情况、您可能更喜欢使用 PCM1863而不是 PCM1865、因为 PCM1865具有相同的功能、但具有2个通道、而4个通道。

    至少对于初始启动和测试、您根本不需要对 EVM 进行编程。 默认情况下、该器件将使用 PCM9211提供的时钟以48kHz 采样率运行(这是用户指南中的模式0)。 VINL1最初针对单端输入进行设置、并路由到 ADCL1、VINR1也针对单端输入进行设置、然后路由到 VINR1。 IC 还将默认为24位 I2S 输出。 如果这些不是您想要的设置、请告诉我您想要调整的内容、我可以共享脚本。

    PurePath 控制台 GUI 仅用于使用 I2C 命令配置 IC、不与 USB 音频交互。 如果要录制、您将需要使用音频软件、如 Audacity。 我们的器件应枚举为 Line (TI USB 音频 UAC2.0)、您将选择它作为捕获源。 您也可以使用其他软件选项、但如果您在设置问题时遇到问题、我最熟悉 Audacity、并需要一些帮助!

    最棒的

    Zak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    非常感谢大家的澄清。 这确实有助于进一步发展。

    因此、我要将2个立体声输入通道(4个 ADC)与 PCM1865evk 连接、而对于配置和音频数据通信、我要连接到具有 I2C (用于配置)和 I2S (用于数字音频数据采集)端口的 iMX8M Mini 开发板。 为此、我不需要 USB-I2X 板。

    我可能需要对进行更多澄清

    1.我无法在 PCM1865evk 板上找到 I2S 引脚接头(BCK、LRCK、DOUT)、如何将该板连接到 iMX8M 套件以通过 I2S 接口获取数字音频数据。  

    2.我正在通过连接器将 FM 调谐器的 Lout1、Rout1、Lout2和 Rout2直接连接到 PCM1865evk 的跳线(Lout1、Rout1) J3和(Lout2、Rout2) J2。 我想确保这些连接正确。 我将从 DOUT 引脚获得多路复用双通道输出(给出了橙色测试点)。

    3.您能否为这种具有48kHz 采样率和24位字数据格式的4通道 ADC 接口提供一些参考脚本。 我已经介绍了相同的数据表。 但是、如果我能得到一些有用的参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、马来语、

    我已在 您的另一个主题中回复了 I2S 连接:https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/924283

    关于输入连接、您需要检查 ADCX1_INPUT_SEL_X 寄存器。 默认情况下、两个左通道 ADC 将复用为 VINL1、两个右通道 ADC 将复用为 VINR1。 您将需要更改第二个左侧 ADC 最可能与 VINL2的连接、同样、也要更改与另一个右侧通道 ADC 的连接。 如果您愿意、当然可以使用其他引脚。

    正如我在前面提到的、您查找的模式不需要脚本、因为这是器件的默认配置。 但是、如果您想查看寄存器写入内容、可以使用 GUI 的"Direct I2C Read/Write"选项卡将 CFG 格式的寄存器转储到输出窗口。  

    最棒的

    Zak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的详细介绍。

    我将测试此配置并更新您。