This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 来自两个16插槽 TDM 流的2通道混合

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913587/2-channel-mix-from-two-16-slot-tdm-streams

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3268PCMD3180

您好、Collin、

我正在开发一个项目、为此我需要处理两个16插槽 TDM 流(每个插槽24位)。

我需要从这32个插槽中混合使用2个通道、然后将其发送到蓝牙或物联网设备。

我已经在 TI 网站上阅读了几乎所有可能的数据表、但如果没有使用某些超杀多媒体 DSP、我仍然找不到解决方案。

最接近的方法是 tlv320aic3268编解码器、但即使在这里、我也不确定它是否能正常工作。

请帮帮我。 提前感谢您!

来自德国的问候、

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您在某个时候需要某种类型的聚合器。  我想我有一个解决方案、但我能找到的最好的解决方案是将四个 PDM 麦克风聚合/混合到一个 I2S 流中、这仍然有很多需要改进的地方。

    PCMD3180可以支持多达8个数字多路信号比较器、并将其输出到 I2S/TDM、并且有一个混频器、但混频器仅适用于通道1-4。  因此、这将为4个 D-MICs 提供一个低至1个 TDM 插槽的解决方案。

    寻求团队和社区的其他想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的关注!

    今天、我正是在查看 PCMD3180。 它也不适用于 tdm 麦克风。 没有机会。 器件尚不可用。 我可以获得 TLV320ADC614、但输入和混频器的功能是相同的。

     tlv320aic3268不能是聚合器吗?

    如果我使用其中的两个、我是否可以合并每个编解码器的16个插槽并继续在主机上执行其余操作?

    也许唯一的解决方案是采用 McASP 的大型 DSP、还是在 SimpleLink 或 Delfino DSP 上执行所有操作?

    或者放弃数字麦克风、去解决模拟难题... 我绝望了!

    但我仍然希望、

    此致、

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我获得了 PurePath Studio、当时我正在寻找使用 AIC3268编解码器的可能性。

    我遇到了一些问题:

    - Multi_Channel_Digital_IN 允许4、6或8个通道。

    我想、这些是我的 TDM 流允许的最大时隙?

    这是读取 TDM 流的正确方法吗?

    请记住:我获得两个具有16个时隙的 TDM 流(每个 32位为48kHz)、我必须将其拆分、处理和混合为双通道信号。

    那么、问题是、我如何读取该流以及如何将插槽拆分为可以使用的不同通道?

    我怀疑、我可以在 ASI 端口上读取的数据流无法修改、只能像现在一样传递到输出。 我是对的吗?

    此致、

    Gustavo