This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:在 TPA3138D2 BTL 模式下检查电感器解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929504/tpa3138d2-inductor-solution-check-on-tpa3138d2-btl-mode

器件型号:TPA3138D2

你(们)好

我们希望在 TPA3138D2 BTL 模式下设计一个扬声器为4 Ω 或8 Ω 的电感器解决方案。

在 EVM 板上进行计算和验证后、  如果输出波形没有失真、我们得到的最大功率为6.5W/33uH/1uF 和9.5W (4ohm/15uH/2.2uF)。

8 Ω(Vin=12V):

4 Ω(Vin=12V)、 Tc=57 °C、室温25°C:

您是否可以帮助检查此设计是否正常? 因为我们 希望在下个月的新项目中加入该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们假设您使用数据表9.3.3节中的公式计算的最大功率为1% THD。

    Pout=(((RRL (RL+2*Rs))*Vp)^2)/(2*RL)

    VP=12V
    RL=4或8
    RS= RDSon + Rdc (电感器); 0.18 + 0.1 = 0.28欧姆。  电感器直流电阻是一个估算值、因为您的接线柱中未给出该值。

    4欧姆功率计算在1% THD 时提供14.8W 的功率
    8 Ω 功率计算在1% THD 时提供8.1W