This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:您是否可以建议使用 TAS3251的电路、以便将其用作 SmartAmp?

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929724/tas3251-could-you-suggest-the-circuit-of-tas3251-so-that-it-can-be-used-as-smartamp

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

 您好:
      我们正在绘制 TAS3251的原理图、我们希望 TAS3251在 BTL 模式下工作、以驱动两个40W/4欧姆扬声器;
我们也希望 TAS3251可用作 SmartAmp、那么您是否可以建议使用 TAS3251的电路、使其可用作 SmartAmp?
      顺便说一下、下面是一些问题:
       1):TAS3251的 PIN51是 SDOUT--音频系列数据输出、……
               此系列数据的格式是什么?
               SDOUT 的时钟是多少?
               在我们的应用中、我们是否需要将引脚51连接到 CPU?
       2 μ s:引脚19、引脚)、现在它是浮动的、如果我们不使用它、那么开关 PWM 频率的时钟来自哪里?
       ):TAS5825M 可用作 SmartAmp、电流为3 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    智能放大器是在 TAS3251内部集成的算法、原理图是一样的。 请参阅 EVM 原理图。

    SDOUT 的数据格式与 SDIN 相同、以输入 I2S 时钟为基准。

    在主控模式下、引脚19/20可以悬空。 来自集成振荡器的时钟。

    是的、TAS5825M 可用作 SmartAmp。

    请注意、SmartAmp 主要用于低功耗扬声器(如几瓦)。 它用于保护小型扬声器并尽可能提高输出音量。 对于40W 扬声器、通常不需要智能放大器。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      感谢你的帮助

      以下仍有一些问题:

      1) 1):我们是否可以让 SDOUT 引脚悬空? 还是需要将 SDOUT 引脚连接回 CPU?

      2):由于 TAS5825可用作 SmartAmp、那么我们如何设计 TAS5825的电路? TAS5825没有反馈输入引脚(TAS3251将引脚15/16、引脚25/26作为输入);

      3):我们希望你们帮助检查/审阅我们的原理图,我尝试在这里附上我们的原理图,但它失败了,所以你们能给我提供您的电子邮件地址,以便我可以将原理图发送给你们...

    谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    SDOUT 引脚可保持悬空。 是否使用取决于您的系统设计。 由于 TAS3251具有集成 DSP 块、某些用户需要 POST DSP 音频数据或仅预 DSP 音频数据来馈送其他音频信号路径。

    TAS5825与 TAS3251具有不同的架构。 请参阅其数据表上的参考设计电路。

    您可以将原理图发送至 sam.zhang@ti.com

    由于热限制、BTW、TAS5825可能无法在 BTL 下处理连续40W 的功率。 TAS3251应该正常。

    谢谢!

    此致、

    Sam