This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:1KHz 输入的 PWM 输出

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920348/tas2770evm-pwm-output-for-1khz-input

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

您好问题、

我想检查1KHz 输入源文件的 PWM 输出。

输出的内容、因为当 VBAT 为5V 时、我将获得固定频率以及5V 振幅。

SBCLK 至 FSYNC - 256

采样率- 44.1kHz

SBCLK - 12.96MHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham Jagtap2、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注 TAS2770。 我将查看这个问题。

    似乎设备未输出任何音频内容。 如果输出正确、您应该能够使用改变占空比的输出 PWM。  

    我是否可以询问您如何控制 EVM? USB 还是外部?

    请注意、SBCLK 似乎稍微偏离了正确的配置。 根据 数据表的表75、SBCLK 应为11.2896MHz 以供将来参考。

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    感谢您的回答。

    我们将获得音频输出。 但是、在测量 PWM 输出频率时、频率是恒定的(不改变占空比)。

    我们通过 USB 控制 EVM。

    可以共享基本配置设置 I. SBCLK、FSYN 和采样率。

    此致、

    Shubham Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问音频输出是否正常工作? (能够通过扬声器播放测试音或声音/音乐?)

    此外、您是否有可用的输出范围捕获?

    TAS2770需要从 PPC3进行初始化。 确保在 PPC3>设备控制中选择了按钮“加电”

    -播放是根据用户指南 www.ti.com/.../slou495进行设置的

    关于 SBCLK、FSYNC 和采样率、只要您的 AUTO_RATE 已启用、器件就应该正常。 从数据表中查看此表。 如果检测到 SBCLK 或比率不正确、它将降低音量。

    谢谢、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham Japtap2、您好!

    感谢您通过 E2E 与我们联系。 由于不活动、我将关闭此 E2E 主题。 但是、如果有其他观察结果、请随时发表您的问题或评论。

    此致、

    金高