This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:1W @ 600 Ω

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907084/tpa6120a2-1w-600ohms

器件型号:TPA6120A2

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我想知道 TPA6120A2是否 支持1W@600 Ω 耳机? 如果没有、请您推荐一款能够实现此目标的产品。  

谢谢、祝您愉快。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    TPA6120A2没有足够的驱动能力来支持1W 下的600 Ω 负载。

    让我和中等功率团队谈谈、看看他们是否可以提供有关具有此功能的 AB 类放大器的建议。

    团队、

    您对此有什么建议吗? 我找不到具有此功能的低功耗器件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    您是否希望支持600 Ω 耳机或线路驱动器?

    耳机负载通常为16或32 Ω、而线路驱动器负载的范围为600 Ω 至10k Ω。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州