This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:我们能否克服80kHz 输入带宽限制?

Guru**** 2535470 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929374/tlv320adc3140-can-we-overcome-80khz-input-bandwidth-limitation

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

您好!

在数据表的第25页、它提到了80kHz 的最大输入带宽、即使它的采样频率高达768kHz。 我确信这只是为了限制输入噪声、但我们所接收的信号远高于80kHz。

那么、我的问题是:可以禁用80kHz LPF、还是在 Stone 中固定?

非常感谢您的观看。 TVL320系列的忠实粉丝!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您关注我们的产品! 遗憾的是、80kHz 带宽是模拟前端的一个限制、无法对此进行调节。 如果您查看远高于80kHz 的信号、我不确定音频 ADC 是否最适合。 我们还有许多其他您可能感兴趣的精密 ADC!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要感谢 Zak 对 ADCx140系列音频 ADC 的积极反馈。  

    对于此线程的一些其他信息、更高采样率的主要用例是在转换音频输入信号时实现更低的延迟吞吐量。  这可以实现更快的处理循环、这通常是更高级的音频处理和控制循环方案所必需的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的快速回答。 我猜了很多,但我想问我。
    我们将查看音频信号和超声波信号、用户可以根据目标选择采样率、
    因此、低功耗 Σ-Δ ADC 具有诸多优势、可满足对10种不同抗混叠滤波器的需求。 如果前端没有该带宽限制、这将是一个绝对理想的 IC。 :D

    我想我们只需使用一个192kHz 编解码器、例如 TLV320AIC3204、并将一个模拟开关切换到另一个 ADC、以实现高达500kHz 的采样。 哦、嗯。

    无论如何、继续保持出色的工作!

    谢谢、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Collin、这很有趣。

    此致、
    Michael