This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:10V/ms 压摆率规格

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912784/tpa3118d2-10v-ms-slew-rate-spec

器件型号:TPA3118D2

尊敬的音频团队:

我对10V/ms_max 压摆率规格有疑问。

您能否告诉我我们应该遵循10V/ms_max 压摆率的原因、如果我们不遵循这种情况、问题是什么?

kΩ、6.1绝对最大额定值描述了"如果超过最大压摆率、则需要使用(2) 100 k Ω 串联电阻器。"
您能否告诉我"AM0、AM1、AM2、MUTE、SDZ、 MODSEL"来了解这些电压是否高于 VIH?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     最大压摆率要求用于内部 ESD 保护。

    "AM0、AM1、AM2、MUTE、SDZ、 MODSEL"引脚内部电阻为500KOhm。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek、

    在客户案例中、它们关联了"AM0、AM1、AM2、MUTE、 SDZ、MODSEL"引脚连接到 GND、因此对于 它们的情况、ESD 应该不是问题。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还有其他问题、您能提供帮助吗?

    问题1.
    ESD 保护
    -是否有100k 电阻 器用于保护 ESD 损坏或 避免异常行为?

    问题2.
    有关 MODSEL、AM0、AM1、AM2引脚的说明
    - TPA3118D2是否始终监控 MODSEL、AM0、AM1、AM2引脚状态、或者在器件启动期间仅监控一次 TPA3118D2监控这些引脚状态?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    问题1:

    器件损坏保护。

    问题2:

    只有一次。

    此致、

    Derek