This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:如何计算功耗

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924207/tlv320aic3100-how-to-calculate-power-consumption

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我想知道如何计算 HVDD、SPKVDD 和 DVDD 的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DVDD 电流主要是直流功耗,因此您可以将 DVDD 电源电压乘以测得的 DVDD 电流消耗(P=V*I)。

    HVDD 和 SPKVDD 都有与其相关的直流静态元件、但与它们向负载提供的 RMS 功率相比、这通常很小。 根据 RMS 输出电压和输出负载计算这些电源的 RMS 功率。  (P =(V^2)/R)。  对于峰值瞬时功率、通常建议使用和示波器(P=(I^2)*R)的电流表探针测量传递到负载的瞬时电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何测量电阻。

    目前、我们处于设计阶段、但我们不会对其进行测试。因此、如何确定电流消耗 HPVDD 都是未知电阻器和电流。 或者是否有任何方法可以找到它的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HPVDD 为耳机驱动器和 PLL 供电。  因此、您需要仅测量 PLL 的静态功耗、耳机无需驱动任何音频/静音、您可以使用万用表进行此测量。  POWER_PLL_HPVDD = HPVDD_Voltage * HPVDD_CURRENT。  

    然后、测量在完全运行时传送到耳机负载的动态 RMS 输出电压、并根据耳机上的电压及其阻抗计算额外的 RMS 功率、这将由耳机供应商提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以 从供应商数据表中获取 YA 耳机的数据。

    但 PLL 电流如何测量理论值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用数字万用表测量流入 HPVDD 引脚的电流。  如果无法测量该值、则需要根据数据表和相关功耗应用手册中提供的信息、根据 PLL 配置进行最佳估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下 应用手册 、该手册为不同的用例提供了一些功耗。  

    此致、

    Aaron