This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:HPVDD 无法上拉至3V

Guru**** 2552010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913311/tlv320aic3204-hpvdd-can-not-pull-up-to-3v

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

我的客户在使用 TLV320AIC3204时遇到问题。

它们在 HPVDD 引脚上拉取3V 电压、但耳机输出仅约为1.6V、输出功率水平约为20mW (负载:16 Ω)、无法从 DS 达到目标(16 Ω 时为60mW)?

您能否根据此问题提供一些意见?

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、  

    检查第1页寄存器10的寄存器设置。  

    此致、

    -Steve Wilson